This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 确认是否执行了锁扣测试(P/N:ISO7740FDBQR)

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1074792/confirmation-of-whether-or-not-the-latch-up-test-is-conducted-p-n-iso7740fdbqr

“线程:测试”中讨论的其它部件

大家好,你好。

P/N:ISO7740FDBQR
资格摘要没有提到“锁扣”测试的结果。
请告诉我是否进行了闩锁测试。

米吉·亚马达(Satori-SPT)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山田山(Yamada-San),您好!

    感谢您发布到 E2E! 请您分享更多有关 ISO7740FDBQR 的锁扣测试条件的详细信息吗?


    尊敬,
    曼努埃尔·查韦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔-桑,您好!
    感谢你的回复。

    锁扣测试在 JESD78中指定。
    请参阅该法规中规定的条件。
    (据我了解,有两种类型:I 测试和过压测试。)

    请告诉我测试结果。

    此致,
    山田米吉(Satori-SPT)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山田山(Yamada-San),您好!

    感谢您的确认。 请允许我们在星期二之前在内部了解这一点。


    尊敬,
    曼努埃尔·查韦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山田山(Yamada-San),您好!

    ISO774x 器件  经测试符合 JESD78认证并通过认证。 对于我们的某些 ISO 设备,这似乎不会在线显示,我们将相应地更新 TI.com。

    如果您有任何其他问题,请告知我们。


    谢谢你,
    曼努埃尔·查韦斯