This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432:ISO1432数字输入使用

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412, ISOW1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1078861/isow1432-iso1432-digital-input-usage

部件号:ISOW1432
“线程”中讨论的其它部件:ISOW1412,

你(们)好,  

 我知道这可能是一项异常请求,但我们现在就这样做了...  

我们正在评估 IOW1432 RS485收发器。 在当前设计中,我们无法关闭 DC/DC,因此:

 它将永久打开

-我们将使用故障针脚来监控直流/直流是否正常工作。

我们仍有备用数字输入,可满足我们的任何需求。 我们没有使用复杂的 RS485电路,因此没有太多要监控的东西;-)

但是,如果 不使用输入针脚,则意味着浪费资金。  

 

该针脚的正常用法是什么?  是否有任何关于输入引脚功能的建议?  有什么想法可以用这个 intput 来做什么?

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AIS,

    欢迎参加 TI E2E 论坛!

    大多数典型的 RS-485应用不需要此附加 GPIO,因此通道很可能未使用。 但是,极少数应用程序,特别是功能安全和安全关键型应用程序,希望在 RS-485总线端有一些问题。 要将总线端的状态报告给 MCU,它们使用此 GPIO。

    我在下面列出了一些客户可能希望向 MCU 报告的常见情况。

    1. 使用施密特比较器监测 VISOOUT 电压的调节是否在给定限值内,并对比较器的输出进行反馈。
    2. 由于 OUT 引脚的默认低状态,只要连接到 VISOIN,电源设备就会工作。 输出过高表示电源工作正常,而低状态则表示 VISOIN 已关闭。
    3. 如果有多个隔离接口,则总线端的其他设备的状态也可以报告回。

    我希望这有助于澄清 GPIO 的一些用途。 如果你有任何疑问,请告诉我,谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rao,  

    我的客户正在考虑 ISOW1412。 他有两个问题。  

    1.如果不使用插针(引脚14)和插针(引脚7),客户是否应该将其保持浮动状态? 数据表中未提及。

    2.我们的设备规格是否与  ISOW1412相同,但没有插针和插针的成本低于 ISOW1412?

    谢谢。

    此致,

    乔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jo,

    请参阅下面我的输入内容。

    [引用 userid="440122" url="~ë/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1078861/isow1432-iso1432-digital-input-usage/4005788#4005788]1. 如果未使用插针(引脚14)和插针(引脚7),客户是否应该将其保持浮动状态? 数据表中未提及此信息。

    浮动销钉不是问题,完全可以。 将输入连接到信道的默认状态(在这种情况下为低)将使功耗保持在最小。 请参阅下面有关此主题的常见问题解答。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/732667/faq-can-unused-channel-pins-on-a-digital-isolator-be-left-floating/

    [引用 userid="440122" url="~ë/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1078861/isow1432-iso1432-digital-input-usage/4005788#4005788"]2. 我们的设备规格是否与  ISOW1412相同,但没有插针和插针的价格是否低于 ISOW1412?[/QUER]

    抱歉,没有附加 GPIO 通道,我们没有 ISOW1412类设备。 我认为,单个额外通道并不能真正增加设备的任何显著成本,您可以将此通道视为几乎免费的通道。 谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rao,

    感谢您的评论。

    请允许我仔细检查一下,以防您共享的链接出现“所有未使用通道的输出针脚最好保持未连接状态。”

    这意味着,如果不使用,输出引脚最好是左浮动的,它也适用于 ISOW1412的引脚7,对吗?

    此致,

    乔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jo,

    [引用 userid="440122" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1078861/isow1432-iso1432-digit-input-usage/4005959#40059595"]它表示输出引脚最好是左浮动的,它也适用于引脚7 of W1412,对吗?[ISO/]

    是的,您的理解是正确的。 问题通常是如何处理未连接的输入针脚,是将它们连接到高,低或开路。 数据输出引脚与电源类似,最好在未使用时保持浮动,因为将任何内容连接到输出引脚就像增加负载一样。 因此,未使用的输出始终保持最佳的浮动状态。 谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rao,  

    感谢您的解释。  

    让我确认两件事。  

    1.如何知道 ISOW1412的 In Pin 的默认状态? 数据表中没有提到。

    2.您分享的链接表示客户在因噪音原因而未使用时,更好地将 PIN 设置为默认状态,但您出于功耗原因说,哪一项正确?  

    此致,
    乔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jo,

    感谢您的跟进,请参阅下面我的意见。

    [引用 userid="440122" url="~ë/support/isolation - group/isolation /f/isolation - forum/1078861/isow1432-iso1432-digital - input-usage/4007135#4007135]1. 我如何知道 ISOW1412的 In Pin 的默认状态? 数据表中没有提到。

    很抱歉,您无法轻松找到此信息。 请注意,默认状态是为输入为浮动或未通电时输出变为默认状态的通道定义的。 信道输入/输出的默认状态在 ISOW1432数据表的表10-5中给出,我还将在下面复制以供您参考。

    [引用 userid="440122" url="~ë/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1078861/isow1432-iso1432-digital-input-usage/4007135#4007135]2. 您分享的链接表示客户在因噪音原因而未使用时,将 PIN 设置为默认状态更好,但您说是因为功耗原因,哪一个正确?  [/引用]

    这两种方法都是正确的原因,有助于最大程度地降低功耗,同时也可以避免任何噪音与设备连接。

    如果你还有其他问题,请告诉我,谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥