This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1211:ISO1211

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1077730/iso1211-iso1211

部件号:ISO1211

大家好,团队

问候!

我们使用 TINA 工具模拟交流和直流输入。 附件是使用 ISO1211的模拟快照。

请您审查并就此提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak 您好,

    感谢您的帮助。

    我无法清楚地看到波形,能否共享一个分辨率更高的波形图像,在该图像中我可以区分波形?
    如果波形中的通道没有重叠,这也会有帮助。 谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak 您好,

    您是否能够共享更高分辨率的图像,以便我可以查看波形并确认所有图像是否正常工作? 谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的科特 eshwar:

    我将尽快分享。  

    此致,

    迪帕克·西比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak 您好,

    由于我没有听到您的声音,我希望您能够解决与此帖子相关的问题。 我将继续并将此线程标记为“已关闭”。
    如果您还有其他问题,请随时回复此帖子或创建新帖子。 谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥