This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:ISOUSB211在客户的 PCB 上不起作用

Guru**** 2967090 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1077648/isousb211-isousb211-does-not-working-on-customer-s-pcb

部件号:ISOUSB211
“线程: 测试”中讨论的其它部件

TI 专家您好,

上次我询问 ISOUSB211的设计问题;

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1071321/isousb211-how-to-set-eqxx-pins/3969849#3969849

然后,他们制作了自己的 PCB 并对其进行了测试,但它完全不起作用。

我附上了最新的示意图和布局。您能否检查并建议我如何测试?

(USB B (CN1)连接到 PC,USB C (J1)连接到摄像头模块 C8282P。)

它们手动连接引脚4和引脚11 /引脚18和引脚25。

这里是布局。它们使用2层 PCB。

e2e.ti.com/.../ISOUSB211_5F00_TOP.pdf

e2e.ti.com/.../ISOUSB211_5F00_TOP-SILK.pdf

e2e.ti.com/.../ISOUSB211_5F00_BOTTOM.pdf

e2e.ti.com/.../ISOUSB211_5F00_BOT_5F00_SILK.pdf

下面是摄像机模块的规格表(为您的方便起见)。

e2e.ti.com/.../1.3-MUC-108-backend-C8282P.PDF

请检查此问题,如果您想了解更多信息,请告诉我。 谢谢。

此致,

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chase,

    感谢您与我们联系!

    1. Vcc1和 Vcc2是否由系统的3.3V 电源供电? 由于内部 LDO 没有足够的电流来驱动 VCC1和 VCC2,因此您无法将 Vcc1与 V3P3V1连接,Vcc2与 V3P3V2连接。 在我们之前的 e2e 中,我们提到这些 VCC 引脚应连接到外部3.3V 电源。

    2.请澄清"他们手动连接了引脚4和引脚11 /引脚18和引脚25 "。 为什么手动连接接地针脚?

    3. UD+和 UD-如何连接到 USB 连接器? 它们停在红色突出显示的方形处。

     

    4.请 将 muC108摄像头直接插入电脑,以确认它与电脑兼容。

      

    此致,

    阿尔弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:

    再次感谢您的支持。

    1.我再次搜索数据表,数据表有一些不清楚的地方。

    我们对系统使用 USB 5V。因此,我们只能将旁路电容器连接到 V_3P3V1(P2),在这种情况下,内部 LDO 会生成3.3V。

    -在 P5(Vcc1)的描述中,如果有5V 电源,请将5V 连接到 Vcc1。在这种情况下,内部 LDO 会产生1.8V 电压。

    那么,确切的描述是什么? 内部 LDO 是否具有3.3V 或1.8V 电压?否则,ISOUSB211是否具有2个内部 LDO?

    -并请确认我是否仅为系统使用 USB 5V;

    :将 USB 5V 连接到 Vbus1 (P1)

    ::仅将旁通电容器连接到 V3p3v1 (P2)

    :仅将旁通电容器连接到 V1p8v1 (P4)

    :将 USB 5V 连接到 Vcc1 (P5)

    答:在另一边画同样的画。

    2.在 P11的描述中,它说将引脚11连接到引脚4,引脚11附近有本地旁通电容器。与 P18相同。

    3.红色方形是布线的末端。它是 USB 连接器,包括电源和 GND。

    4.是的,如果我将摄像机直接连接到 PC,摄像机就可以工作。

    请检查此问题,如果您需要更多信息,请告诉我。 谢谢。

    此致,

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chase,

    感谢您提供更多信息!

    该数据表提供了多种配置以满足客户需求。

    是 ISOUSB211中的4个 LDO。 两个 LDO 生成 V3P3V1和 V3P3V2,另两个 LDO 生成 V1P8V1和 V1P8V2。

    以下是常见使用案例。

    案例1:只有5V 外部电源可用时,VBUSx 和 VCCx 应连接到此5V 外部电源。 4个内部 LDO 将分别产生3.3V 和1.8V 电压。

    案例2a:当5V 外部电源和3.3V 外部电源可用时,VBUSx 连接至5V 外部电源,VCCx 连接至3.3V 外部电源。 这将降低系统功耗。 4个内部 LDO 将分别生成3.3V 和1.8V 电压。

    案例2b: 只有3.3V 外部电源可用时,VBUSx 和 V3P3PVx 连接到外部3.3V 电源。 因此,2个内部 LDO 将不用于生成3.3V。  VCCx 应连接到外部3.3V 电源。 其他2个内部 LDO 将产生1.8V 电压。

    案例3:当3.3V 外部电源和1.8V 外部电源可用时,VBUS 和 V3P3Vx 连接到外部3.3V 电源。 VCCx 和 V1V8V2连接到外部1.8V 电源。

    内部 LDO 生成的 V3P3Vx 不应用于驱动 VCCx,因为它们不支持当前对 VCCx 和其他2个内部 LDO 的要求,即为高速电路生成1.8V 电压。

    2.建议通过布局连接引脚4和引脚11以及引脚18和25,以获得良好实践。

    为了快速解决问题,我建议从 V3P3Vx 上剪切 VCCx。 然后将 VCCx 连接到5V 外部电源。

    此致,

    阿尔弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chase,

    我希望你已经解决了这个问题。 我将 关闭这个 e2e 帖子。  

    如果您有相关问题,请使用右上角的"询问相关问题"。

    此致,

    阿尔弗雷德