This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6740-Q1:启用引脚的功能

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6740-Q1, ISO6740, ISO7741, ISO7710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1079192/iso6740-q1-functionality-of-enable-pin

部件号:ISO6740-Q1
“线程”中讨论的其它部件: ISO6740, ISO7741, ISO7710

您好,

我正在搜索一个数字隔离器,在该隔离器中,我可以根据需要从输入端对输出进行三态化。  ISO6740-Q1 已启用 EN2。 EN2是否引用了 VCC2? VCC1为3.3V,VCC2为5V,这是我设计的标准。 如果 EN2引用了 VCC2,则无法从基于 CMOS3V3逻辑的 FPGA 驱动它。 在这种情况下,是否有任何数字隔离器可以在其中对输入端的输出进行三态化?

谢谢,

斯里瓦特萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,斯里瓦塔萨,

    感谢您的参与和对 ISO6740的关注。

    由于这是一个隔离器,给定一侧的电路仅参考其局部接地。 因此,EN2被引用到 GND2。
    你是对的,EN2不能从 VCC1方面驱动。 这将由 VCC2侧的 MCU 控制,用于需要的应用。

    请参阅下面的连接图示例,该图描述了如何控制和使用 EN 引脚。 谢谢。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/991655/faq-how-to-connect-spi-mcu-to-multiple-isolated-spi-nodes


    此致,
    科特谢瓦·拉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,科特 eshwar,

    感谢您的回复,您能否建议任何符合我的输出禁用要求的隔离器? 我搜索了但找不到隔离器,可以在其中禁用输入端的输出。

    谢谢,

    V K Srivatsa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,斯里瓦塔萨,

    这不是大多数应用的典型用例,因为我看到需要启用/禁用输入端的输出。 因此,我们目前没有支持这一点的数字隔离器。

    请详细说明为什么需要禁用输入端的输出?

    如果应用程序实现此功能至关重要,则可以使用单独的单通道数字隔离器(ISO7710),其输出可以连接到 ISO7741的 EN2,以便您可以从 ISO7710创建的附加通道控制其输出。 谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,科特 eshwar,

    在航空电子应用中,客户提出了一项要求,要求在发生故障时,主处理器必须对所有控制信号进行三级诊断。这些控制信号是主处理器的输出信号。 因此这项要求。 我已经考虑了与您建议的相同的解决方案,即使用额外的隔离器启用。  

    谢谢,

    V K Srivatsa