This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:有关 ISO7741的问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1079617/iso7741-question-about-iso7741

部件号:ISO7741

您好:

 ISO7741BDW 和 ISO7741DW 之间的区别是什么? 我发现两者之间没有什么区别。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jimmy,

    感谢您的帮助。

    B 型是原增强型隔离装置 ISO7741的基本隔离版本。 这些差异仅存在于绝缘额定值中,请参见以下数据表中的绝缘规格表。 谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥