This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7742:正确使用 EN/FLT

Guru**** 2604185 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1079441/isow7742-proper-use-of-en-flt

部件号:ISOW7742

数据表非常清楚,您可以使用 EN 或 FLT,但不能同时使用:

从数据表 pp6-7上的引脚描述表中:

EN/FLT -多功能电源转换器启用输入引脚或故障输出引脚。 只能用作输入引脚或输出引脚。

这似乎是错误的。 查看数据表中的数字:

那么,图9-4中的实施是否正确,文本描述是否错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (笑声)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯文:

    感谢您的参与和对 ISOW7742的关注。

    [引用 userid="14908" url="~ë/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1079441/isow7742-enflt 的正确使用]so,图9-4中的实施是否正确,文本描述是否错误?

    图9-4显示了如何将 MCU 的输出或输入引脚连接到 EN/FLT 引脚上的单个图中,这也可能显示在两个单独的图中。 请注意,尽管将输出引脚和输入引脚连接到 EN/FLT 不会造成伤害,但这样做可能不是很有用。例如,如果您使用来自 MCU 的启用信号驱动 EN/FLT 引脚, 如果您同时尝试读取该信号,则可能会错误地读取为故障信号。 因此,同时使用销钉作为两个销钉并不是很有用。

    因此,图9-4不是错误的,但在一个图中同时显示了 EN 和故障连接。 我希望这能回答你的问题,谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥