This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211DPEVM:下游 VBUS 输出功率

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211DPEVM, SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1079007/isousb211dpevm-downstream-vbus-output-power

部件号:ISOUSB211DPEVM
“线程 :SN6505A测试”中讨论的其它部件

你(们)好

我的客户对 ISOUSB211DPEVM 有以下问题:

 当通过上游常规 USB 连接(5V/500mA)供电时,下游 VBUS 的大约输出功率是多少?

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ueli,

    感谢您的帮助。

    EVM 使用基于 SN6505A 的电源设计,其额定电压为1A @ 5V。 假设 ISOUSB 设备两侧的最大电流消耗为120mA,我希望下游 USB 支持200mA 至260mA 之间的任何位置。 请注意,我们尚未测试 EVM 的最大负载条件,但这些是我们期望 EVM 支持的值。 谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,科特 eshwar

    感谢您的快速回复。

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好,我是有问题的“客户”。 一眼就可以看出,在高速模式下,ISOUSB 设备的这种高电流消耗实际上是预料之中的。 我们只打算在全速模式下使用设备。 我是否正确地估计下游 USB 随后将支持大约390mA 至450mA? 我获得这些数据的方法是将您提到的200...260mA 阈值添加到每个 IVCCx 或 IV1P8Vx 电源输入的95mA 节流(总计2 x 95mA)以上。

    虽然我不确定基于 SN6505A 的电源的效率,但我不认为它在输出时提供完全500mA 的电流,因为它是由一个支持500mA 的上游 USB 端口提供的。

    此致,

    克里斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,克里斯蒂安,

    感谢您的联系和分享有关您的应用程序要求的更多详细信息。

    考虑到典型的实验室测试条件,我先前提供的电流范围只是粗略估计,在这种情况下,设备的电流消耗预计不会达到最大值 我确实考虑了基于 SN6505A 的电源的效率大约为85%,从而输出了200-260mA。 要详细说明这一点,

    1. 我认为 ISOUSB 上游侧的电流为120mA,但在典型测试条件下,电流消耗将会更低。
    2. SN6505A 的输入电流为~380mA。
    3. 假设效率为85%,可用输出电流为~320mA。
    4. 考虑到 ISOUSB 下游端为120mA,外部负载大约可以获得200mA。
    5. 由于实验室测试条件只会导致设备的典型电流消耗,我预计外部负载的实际电流将>200mA,而我大致估计该电流为260mA,而不进行任何详细计算。

    请注意,这些只是理论估计,EVM 没有针对其最大负载条件进行定性。 因此,实际测试数据可能与计算略有不同。

    是的,您最应该考虑在我提供的电流范围内增加190mA (=2*95mA),以粗略估计外部负载的全速模式下下游的可用电流。

    您是否希望下游有任何特定的负载电流? 正如我在上面提到的那样,我只能提供粗略的理论估计,而不能提供真正的最坏情况值,因为我们不能为最坏情况测试条件描述 EVM 的特性。

    如果你有任何疑问,请告诉我,谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的详细解释,这对我来说确实很有意义。 我们需要下游的最大电流仍是一个“流体”数值,但球场大约为300...350mA。 我认为,考虑到全速运行模式,我们有机会这样做,我很想尝试一下。 再次感谢!

    此致,

    克里斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,克里斯蒂安,

    感谢您确认负载电流要求高达350mA。 我希望 EVM 在全速模式下支持350mA,而不会出现任何问题。 谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥