This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7760:ISO7760DBQR 缺货,是否有替代部件?

Guru**** 2680595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1078964/iso7760-the-iso7760dbqr-out-of-stock-is-there-any-alternative-parts

部件号:ISO7760

您好 TI 团队。

ISO7760DBQR 在市场上已有很长一段时间没有库存,是否有任何引脚到引脚 的零件可以更换?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,蔡

    感谢您的帮助。

    目前,ISO7760DBQR 是 DBQ 软件包中唯一具有6/0通道配置的6通道设备。 我们没有任何其他设备可作为引脚兼容的替代产品提供。
    如果可以重新设计,则最接近的替代方案将是 ISO7760DWR 或 ISO6760DWR,它们采用更大的 DW 封装。 谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥