This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1500DBQEVM:关于数据速率与电缆长度

Guru**** 2811115 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1500DBQEVM, ISO1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1076998/iso1500dbqevm-about-data-rate-vs-cable-length

部件号:ISO1500DBQEVM
“线程:测试”, “ISO1500”中讨论的其它部件

您好专家,

我需要一些信息来支持我们的客户。

请给我一个关于每个问题的答案吗?

1.下图33标记上的最大电缆长度是多少?

2.您是否有数据速率与电缆长度的测试结果或模拟数据(采用 ISO1500DBQEVM)?

3,最大压缩 32节点,电缆长度1.2公里,不知道电缆类型,通常 ISO1500支持的最大数据速率是多少?

  其当前配置为非隔离设备+变压器。

  在这种情况下,它们实施并使用高达9600bps 的。

  最后,他们希望通过隔离收发器获得超过9600bps 的数据速率。

  如果您有任何推荐的部件,您可以建议使用。

此致,

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    感谢您的帮助。 请参阅下面我对您列出的问题的回答。

    [引用 userid="449652" url="~ë/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1076998/1500isodbqevm-about-data-rate-vs-cable 长度]1. 下图33标记上的最大电缆长度是多少?

    请注意,ISO1500数据表图33中所示的图解是典型电缆长度与 RS-485数据参数特性曲线的代表,而不是 ISO1500的实际测试数据。 包括此项以显示电缆长度和工作数据日期之间的典型反向关系。 实际可实现的最大电缆长度取决于电缆特性和整体系统设计。
    RS-485标准的普遍接受是,它可以在低数据基时支持高达1200m (4000英尺)的电缆长度。 ISO1500还可以支持类似的电缆长度。

    [引用 userid="449652" url="~ë/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1076998/1500isodbqevm-about-data-rate-vs-cable 长度]2. 您是否有数据速率与电缆长度的测试结果或模拟数据(采用 ISO1500DBQEVM)?

    很抱歉,我们没有 EVM ISO1500DBQEVM 的数据心率与电缆长度的测试结果或模拟数据。 其结果不取决于 EVM,因为器件的驱动强度随 PCB 的变化而变化。 给定电缆长度的可实现数据日期在很大程度上取决于所用的电缆。

    [引用 userid="449652" url="~ë/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1076998/1500isodbqevm-about-data-rate-vs-cable 长度]3. 最大压缩 32节点,电缆长度1.2公里,不知道电缆类型,通常 ISO1500支持的最大数据速率是多少?

    这是一个关于整体系统设计的问题,而不仅仅是 ISO1500。 整个系统需要为可实现的总体数据评估而闻名。 例如,需要知道电缆电容(影响上升/下降时间)的特性,电缆长度(您共享的长度为1.2公里),线规,可接受的上升/下降时间(位宽百分比)(客户需要定义此值)以及其它 RS-485节点的特性。

    假设电缆电容为100pF/m (1.2公里为120nF),电缆长度为1.2公里,适用于 RS-485的线规,60Ω Ω 端接,30%位宽的上升/下降时间,并且假设总线上只有 ISO1500设备,我们可以估计可实现的最大数据速率大约为16kbps。 请注意,这只是一个近似值,实际测试结果可能会比这些结果更差。

    我希望这些问题能回答你的问题,谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,科特 eshwar,

    我非常感谢你的善意评论和答复。

    我们客户的目标是115200bps,最大节点15,电缆长度1.2公里(4000英尺)。

    您是否有任何隔离的 RS-485收发器(而不是 ISO1500)来满足客户的目标?

    我想获取信息。

    此致,

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    感谢您分享客户需求。

    正如我前面提到的,可以实现的总体数据日期取决于系统,不是 ISO1500的限制。 大多数符合 RS-485标准的隔离 RS-485收发器具有相似的驱动强度,因此它们的性能通常相似。 我提供的上述计算是通用的,适用于大多数 RS-485收发器。

    如果客户希望在给定电缆长度下获得更高的数据速率,那么他们应该选择一个电容更低的更好的电缆,并且应该能够获得更高的数据速率。 这是我能想到的唯一可行的选择。

    如果您还有其他问题,请向我表示感谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥