This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7341-Q1:ISO7341电容器

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7341-Q1, ISO6741-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1081995/iso7341-q1-iso7341-capacitors

部件号:ISO7341-Q1
“线程”中讨论的其它部件: ISO6741-Q1

我们使用 ISO7341CQDWQ1芯片构建了一些主板。 由于错误,旁路盖为1.0uF,而不是数据表中的0.1uF。 这是否会导致任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    欢迎参加 TI E2E 论坛,感谢您对 ISO7341的关注。

    0.1µF μ A 电容器的去耦合确保它们提供设备所需的必要瞬态电流。 最好始终在电源引脚上安装0.1µF Ω 帽。 在典型样本的典型操作条件下,可能没有发现任何问题,但在最坏情况下操作(特别是在最坏情况下)可能会产生问题。 因此,我们建议用0.1µF Ω 值替换电容器。

    另请注意,ISO7341是一个较旧的数字隔离器系列,仅支持基本隔离。 此后,我们发布了多个具有强化隔离的数字隔离器系列。 我建议您考虑使用与 ISO7341-Q1引脚兼容的 ISO6741-Q1,它可以提供更好的整体性能和更好的隔离等级。 ISO6741-Q1也需要0.1µF decap 值。 谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥