This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:在 ISO1050中放置共模阻气门

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, ISO1044DEVM, ISO1042DWVEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1081385/iso1050-placement-of-common-mode-choke-in-iso1050

部件号:ISO1050
“线程”中讨论的其它部件: ISO1044DEVM, ISO1042DWVEVM

大家好,团队

我收到了客户的问题。

"

我们已经按照建议在设计中引入了 CMC。现在,我们对 PCB 上通用模式扼流圈的位置有疑问。  
请帮助我们将通用模式扼流圈放置在哪里。 如果我们将共模扼流圈放置在离 IC ISO1050近或靠近保护电路和电阻器(R122,R123)的位置。(请 建议放置)

"

非常感谢你的帮助。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhonghui,

    感谢您发布到 E2E 并分享我们客户的示意图。  我们在      新型评估模块(如 ISO1044DEVM 和 ISO1042DWVEVM)中演示了隔离 CAN 设备的推荐布局,包括 CMC 和保护组件的配置。  对于 ISO1050,可以复制类似的组件放置。  我们建议将 CMC 放置在离隔离 CAN 设备最近的位置,然后是端接元件,保护二极管应尽可能靠近  PCB 上的连接器。

    ISO1042DWVEVM 的原理图和 PCB 图像如下所示,以供参考。 请注意,原理图中的某些组件实际上并未安装在 PCB 上,而是包含在原理图中以演示不同的配置选项:





    如果您或我们的客户有任何其他问题,请告知我们。


    尊敬,
    曼努埃尔·查韦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼 努埃尔,你好

    非常感谢你的帮助。

    答案太快,太详细。

    再次感谢。

    此致,