This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:使用 ADS131M0x+ISO7741时,SPI 工作频率为20 MHz

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1081079/iso7741-20-mhz-spi-operation-with-ads131m0x-iso7741

部件号:ISO7741

大家好,团队

我的客户正在尝试使用 ADS131M0x+ISO7741捆绑实现20MHz SPI 速度。

看起来  ISO7741具有 TPD 16ns, ADS131M0x 具有 SCLK 后 MOSI 20ns 的有效数据。 因此,总体传播延迟为16+20+16,为52ns。  

因此,如果我理解正确,此捆绑包的最大 SPI 速度将略低于10MHz。 这是正确的吗?

是否有任何方法可以提高 SPI 速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vsevolod,

    感谢您的帮助。

    [引用 userid="333926" url="~/support/isolation-group/isolation-forum/1081079/iso7741-20-MHz-SPI-operation-with-ads131m0x-iso7741"],因此,如果我正确理解此捆绑包的最大 SPI 速度低于10MHz。 这是正确的吗?

    您的理解是正确的。 有关 SPI 速度计算的更多详细信息,请参见下面的常见问题解答。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/991536/faq-how-to-calculate-the-maximum-spi-speed-supported-by-a-digital-isolator

    [引用 userid="333926" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1081079/iso7741-20-MHz-SPI-operation-with-ads131m0x-iso7741"]是否有任何方法可以提高 SPI 速度?

    有几种方法可以用来稍微提高 SPI 速度。 其中一种方法是使用在时钟两端读取数据的设备,这会使数据量翻倍。 另一种方法是将时钟循环回 MCU,以便 MCU 知道隔离器的往返延迟,从而可以对其进行补偿。 这样就可以抵消隔离器传播延迟的影响,从而获得更高的数据速率。

    很抱歉,我没有任何与此主题相关的宣传资料的链接。 ADC 团队最好就此话题发表评论。 谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥