This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:我们需要检查假冒产品

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1080272/iso1050-we-need-to-check-the-counterfeit-product

部件号:ISO1050

您好~


我们有两种 ISO1050 IC。

左边是台湾,右边是马来西亚。


当我观察到 IC 导联时,台湾 IC 似乎是镀层的,而马来西亚则不是。

马来西亚 IC 的焊接性能较差。

这是因为铅涂层是“镍钯金”吗?

那么,台湾 IC 是否是假冒产品?

请给我你的意见。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在黑色顶部,台湾标有“1AHG4”,马来西亚标有“1AKG4”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HMW,

    感谢您的发帖,欢迎光临 E2E!  

    上述两种设备 均具有镍钯金涂层,并使用“绿色”模具化合物,如组件符号第三行中的“G4”标记所示。  ISO1050仅适用于此表面。 有关镍钯金涂层及其可焊接性的更多信息,请访问以下链接:

    http://www.ti.com/pdfs/logic/Environmentally_Friendly_Solutions.pdf

    关于假冒设备的问题,这些部件中的任何一个是否显示出意外的行为或特征?


    尊敬,
    曼努埃尔·查韦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。



    我知道它是无铅的。 但是,两个 IC 的导联外观差异太大。

    因此,双方中的任何一方都被怀疑是假冒的。



    此问题的开始如下所示。

    1.马来西亚(IC)-有时无法进行 CAN 通信,而当用另一个 IC 进行更换时,通信工作正常。

    2.马来西亚(IC)-接地导线4和5尤其难以焊接。

    你认为双方都被视为真诚的,对吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HMW,

    不用客气! 导联颜色一旦暴露在高温下并焊接,当然会根据设备的使用寿命而有所不同。 如果“马来西亚机组”已经焊接和脱焊,那么热量可能会导致引脚看起来比其他机组更暗,特别是新的,未焊接的引脚。

    关于有问题的接地引脚,如果印刷电路板垫直接或通过 vias 立即连接到接地平面,则可能会发生这种情况。 连接将热量从接地片中抽出,有时会使焊料/膏难以达到粘接所需的温度。

    无论如何,为了确保设备的真实性,请按照我们 反假冒网站(链接)上的说明联系 TI 的客户支持中心。 他们将审查您提供的信息并做出相应的响应,以确认设备是否真实可靠。 如果两台设备都是原装的,并且其中一台设备的 CAN 通信存在问题,您可以联系您购买相应设备的渠道或 当地 TI 代表以解决该问题。

    如果您同时有任何后续问题,请通过回复此帖子或使用此窗口右上角的红色和黄色按钮创建新线程来告知我们。


    谢谢你,
    曼努埃尔·查韦斯