This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501-Q1:推拉变压器驱动器 IC SN6501

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501, SN6505A-Q1, SN6505A, SN6505B, SN6505B-Q1, SN6505D-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1082721/sn6501-q1-push-pull-transformer-driver-ic-sn6501

部件号:SN6501-Q1
线程中讨论的其他部件:SN6505A-Q1SN6505ASN6505BSN6505B-Q1, , SN6505D-Q1

您好,

我想为应用 SiC MOSFET 栅极驱动器设计一个输出电压为+15/-5 V,输入电压为5V 的紧凑型电源。

为此,我想使用小型推挽式变压器驱动器 IC (SN6501),因为半导体短缺,该驱动器 IC 不可用。

TI 是否提供了紧凑型推挽变压器驱动器 IC?

请尽快与我分享可能的解决方案。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,GP,

    感谢您发布到 E2E!

    TI 提供了两个推挽式隔离变压器驱动器系列 SN650501和 SN6505x。 SN6505提供 SN6505A,SN6505A-Q1,SN6505B,SN6505B-Q1和 SN6505D-Q1版本。 SN6505A 设备的切换频率比其他设备低,因此它们不能始终与 SN650501或 SN6505B/D-Q1使用的隔离变压器兼容。 SN6505设备与占地面积兼容,可以通过将 CLK 针脚网连接到 GND 或包括这样做的选项,将其配置为与 SN6501兼容。 SN6501和 SN6505设备都有汽车版本(分别为 SN650501-Q1和 SN6505A/B/D-Q1),它们的占地面积与工业版本兼容,并且功能相同。  

     由于产品对设备的需求很大,TI.com 上没有这些部件号,TI 也没有其它推挽隔离变压器驱动器设备。 我们建议您订阅,一旦您感兴趣的任何设备恢复库存,我们将通过单击设备产品页面上“订购和质量”选项卡下的“可用时通知我”按钮通知您,如下所示:



    如果您有任何其他问题,请告诉我们。


    谢谢你,
    曼努埃尔·查韦斯