This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7741:VSI/VSO 的详细信息

Guru**** 2603895 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1082947/isow7741-detail-of-vsi-vso

部件号:ISOW7741

大家好,团队

ISOW7741数据表描述了 VSI =输入端电源,VSO =输出端电源。

但是,输入端有两个电源(VDD,VIO),输出端有一个电源(VISOIN)。

问题在这里
1:VSI 是指“VDD 和 VIO”,还是 仅仅指“VDD 或 VIO”?
第二:VSO 是否只是“VISOIN”?

例如,如果 VSI 表示“VDD 和 VIO”,则 INX,OUTx,EN_IOX (3)和 EN/FLT 处的最大异常电压必须跟随一个电压。

如果 VSI 仅表示“VDD”,则在 INX,OUTx,EN_IOX (3)和 EN/FLT 处的最大异常电压必须仅遵循“VDD”,而不考虑“VIO”。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢您发布到 E2E! 如下面的引脚配置屏幕截图所示,ISOW7741上有4个电源引脚:VIO,VDD,VISOIN 和 VISOOUT。



    这些引脚分为两对,分别构成 ISOW774x 两侧逻辑信号电路的电源引脚以及隔离直流/直流转换器的输入和输出, 如数据表的引脚功能表所述,复制如下:


    也就是说,VSI 是指用于驱动相应逻辑电路(信号为输入)的任何一个电压电源。 例如,对于 ISOW7741,如果应用于 INA,INB 或 INC 的信号超过 VIO + 0.5V 的电压,则超出绝对最大额定值。 如果应用于 IND 的信号超过了 VISOIN + 0.5V 的电压,则它将违反相同的 VSI + 0.5V 的最大额定值。

    与 DC/DC 转换器针脚不同,此设备中的逻辑电路的电源电压是可以接受的,因为它们的内部连接是相互独立的。

    如果您有任何其他问题,请告知我们。


    谢谢你,
    曼努埃尔·查韦斯