This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7744:DCDC 的切换频率

Guru**** 2812135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1082444/isow7744-switching-frequency-of-dcdc

部件号:ISOW7744

您好,

 数据表第1页上的功能显示“25 MHz 的低频功率转换器”

但是,波纹图(图7-24至图7-27)显示切换周期约为4.5至13 us (222kHz 至77kHz)。

DCDC 转换器的实际切换频率是多少?

谢谢,Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ken,

    感谢您发布到 E2E! ISOW77xx 设备的 DC/DC 转换器切换频率为25MHz。

    Visoout 上看到的输出电压波纹可能因负载配置和条件而异。 数据表曲线中的较高频率最可能是由于整流器电路中的切换,而不是通过 隔离变压器进行的25MHz 切换。 请允许我与我们的团队确认这一点,并在下周初跟进。


    谢谢你,
    曼努埃尔·查韦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢曼努埃尔

    我期待您的团队提供回复表以及有关这一波浪的更多信息。

    主要是为了了解波纹,以便为我们的应用设计过滤器。

    谢谢,Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ken,

    感谢您的耐心等待。 我已经确认数据表图7-24至7-27中观察到的波纹是由输出调节电路引起的。  其反馈回路的工作频率可高达250kHz。

    使用此窗口右上角的红色和黄色按钮创建新线程,让我们知道您是否还有其他问题。


    谢谢你,
    曼努埃尔·查韦斯