This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:将 ISO3080DWR 替换为 ISO3082DWR

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3080, ISO3082, ISO1452, ISO1412, ISO1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1083964/iso3082-replacing-iso3080dwr-with-iso3082dwr

部件号:ISO3082
“线程”中讨论的其它部件:ISO3080ISO1452ISO1412ISO1432

早上好,

我们的产品通常安装为 RS485收发器 ISO3080DWR。

遵循示意图

ISO3080DWR 是全双工收发器,但我们正在半双工模式下使用它。

现在,出于可用性原因,我正在评估 ISO3082DWR (半双工)。

引脚差异后:


数据表对引脚11和引脚14意味着什么?

是否未内部连接,因此我可以使用 PCB (无需修改外部连接)?

还是将引脚11与引脚14和引脚12与引脚13连接,ISO3082DWR 无法正常工作,或者可能损坏它?

请尽快告诉我。

此致。

迭戈·博尔佐尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    感谢您与我们联系并在设计中使用 ISO3080。

    ISO3082的 NC 针脚11和14在内部“未连接”,因此,将它们连接到任何其它针脚不会影响设备的运行。
    遗憾的是,这两台设备的针脚12彼此不兼容。 对于 ISO3080,它是 Z,对于 ISO3082,它不应连接在一起。 将 ISO3082替换到 ISO3080封装中将会导致 RS-485总线短路,因为 A 和 Z 短路

    您可能会看到与 ISO3080引脚兼容的 ISO1412,ISO1432和 ISO1452。 如果这些设备可用,则可以使用它们。 谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥