This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7731-Q1:5KV 的电压隔离,电压表板与电极之间的电压隔离

Guru**** 2644745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1084101/iso7731-q1-voltage-isolation-for-5kv-pad-to-pad

部件号:ISO7731-Q1

您好,

我想知道我需要在板到板之间进行哪些铜绝缘。 该规范说,我可以隔离5KV,但如果我使用的计算器是  :www.smps.us/pcbtracespacing.html 和5000V,它会隔离572mils。 但 SOIC 只有289毫秒,我不明白为什么?

能帮我理解吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿马鲁里,

    感谢您的发帖,欢迎光临 E2E! 对于我们的设备,需要>8mm 的爬电距离和间隙才能实现我们指定的5kVrms 隔离性能。 本设备的 HV 着陆模式(如下所示)及其 数据表第14节中的规定保持了该距离:



    此5kV 隔离额定值由 UL 1577认证,它看起来就像您链接的计算器工具,用于指定符合 IEC/UL 60950-1的距离。 这是一个不同的绝缘标准。 我们的设备 通过了800V 认证,并通过了本标准的强化,如认证部分(复制如下)所示,这意味着它提供了800V (4mm)工作电压水平所需的两倍爬电距离和间隙距离(8mm)。




    我希望这能回答你的问题。 请告诉我们我们是否可以提供其他帮助。


    尊敬,
    曼努埃尔·查韦斯