This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6740:ISO6740和 ISO6741 ORing 使用情况

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO6741, ISO6740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1084737/iso6740-iso6740-and-iso6741-oring-usage

部件号:ISO6740
“线程”中讨论的其它部件:ISO6741

您好,支持团队,

我的客户只需要3CH 转发,由于交付风险,他们希望设计为使用 ISO6740或 ISO6741。 他们会提问。

*常闭引脚能否连接到 GND? 这是否与芯片内部没有连接?

* EN1是否可以浮动? 此针脚是否有内部下拉? 数据表显示当高阻抗时 EN1低。

谢谢,

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宜家达-桑,您好!

    感谢您的帮助。

    [引用 userid="35785" url="~ë/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1084737/iso6740-iso6740 and-iso6741-oring-usage"]

    *常闭引脚能否连接到 GND? 这是否与芯片内部没有连接?

    [/引用]

    是的,常闭引脚可以连接到 GND,而不会出现任何问题,因为它们在内部未连接到任何电路。

    [引用 userid="35785" url="~ë/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forume/1084737/iso6740-iso6740-and-iso6741-oring-usage"]* EN1是否可以浮动? 此引脚是否有内部下拉列表?

    ENx 引脚具有内部上拉电阻器(550kΩ Ω),因此,默认情况下将启用相应的输出。 虽然通过浮动 ENx 引脚操作设备是非常好的,但如果客户应用环境嘈杂,我们建议通过外部强大的上拉电阻器将这些引脚拉起来。 谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科特谢瓦尔-桑,

    感谢您的支持。 请允许我确认:

    ISO674x 数据表显示“EN1低时处于高阻抗状态”。 这看起来像是内部下拉,这是否具有内部上拉功能并默认启用?

    谢谢,

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宜家达-桑,您好!

    感谢您进一步寻求澄清。

    来自 ISO674x 引脚函数表(也复制于下文)的声明指出了两个方面,如下所示:

    • 当 ENx 引脚高或开路时,将启用输出
    • 当 ENx 低时,输出将处于高阻抗(与禁用相同)状态

    图9-3还显示 ENx 引脚的内部拉杆为550kΩ Ω,复制如下。

    因此,当 ENx 引脚保持浮动时,将启用输出。 我希望这一点现在已经清楚了,谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥