This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:ISOW7841DWER

Guru**** 2603875 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1082458/isow7841-isow7841dwer

部件号:ISOW7841

你(们)好 在这个论坛上如此写的令人沮丧。

1) TI 网站何时能够正确地在线订购部件?

2)在存货警报后醒来@ 5:30预订一些零件,这是一个疯狂的订购系统,但需要击败这场大收购竞争中的双赢来源(深圳,CN)。 在这方面,我们大约两小时后,仍然无法购买50件 ISOW7841DWER。

预订订单的疯狂方式。 是的,我们可以向离岸价格支付3到5倍的价格,而不是支付这些价格,而是停止购买产品。

对 TI 网站和下单方法非常失望。

目前,可用库存无法支持 ISOW7841DWER 产品。 我们正在积极努力进行更新,以便只显示立即可用的库存。 对此造成的不便,我们深表歉意。

(但门店中有存货)-过去1-2个月中,您经常在门店看到这种情况。 有人在努力修复这家无法正常工作的商店吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很遗憾听到您在从 TI 网站订购 ISOW7841部件时遇到的问题。
    在这个 E2E 论坛上,只有技术工程师能够帮助用户获得任何技术支持。 我们对零件订购系统或相关物流没有任何深入了解。 帮助您解决订购相关问题和其他非技术问题的最佳团队是客户支持中心。 我在下面提供了一个链接,您可以在其中就您面临的问题提交一个 TT,他们将能够为您提供最佳帮助。

    https://www.ti.com/csc

    我将继续并标记此帖子已关闭。 如果您确实需要任何技术支持,请毫不犹豫地创建新帖子,我们将乐意为您提供帮助。 谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复和评论。 我们有一张 CS0916729的公开票,  这张票撞到砖墙。 预设回复是“半导体行业短缺”。 开个玩笑而已? 正如我们在过去8天的售票中所报告的那样,您的商店有充足的库存,可以在剪切胶带上订购50个零件。 在浪费了我们更多宝贵的时间之后,我们又有了一名工程师订购了他能够在几秒钟内预订的相同部件。 您的 Webstore 存在严重错误或正在锁定购买。 我们没有时间去杀人,市场上有许多改进的兼容设备。 目前,我们正在考虑放弃 TI,以处理 Foxconn/HP/Dell 的未决侵权事件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很遗憾知道您在 TI 网站上的订购体验不是很好。 尽管这是一个提供技术支持的论坛,但我仍将努力让相关团队了解您的经验,并请求他们解决您必须解决的问题。

    希望您将来再次尝试订购部件,我希望您不再面临任何此类问题。 谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥