This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:设计改进以通过 EMC CISPR25测试?

Guru**** 2524330 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501, SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1084912/sn6501-design-improvements-to-pass-emc-cispr25-testing

部件号:SN6501
“线程 :SN6505A测试”中讨论的其它部件

团队,

请为进一步的 EMC 优化提供一些建议吗?
(我将在线提供原理图和更多设计细节)

目前,我们正在对 SN6501进行 EMC 测试,但在达到所需的 EMC 级别时遇到问题:
- CISPR25 CP - 3类:偏差约为97MHz
CISPR25 E 字段3类:1.1MHz 时的偏差

我们已经进行了多项调查,我们总是回到变压器和推挽驱动器的组合作为原因。
到目前为止,我们主要尝试优化缓冲器。
我们现在正在考虑我们可以做哪些进一步的调查以及哪些方面仍可以优化。 您是否有任何优化建议?

请提前感谢您的参与。

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:A.,

    感谢您发布到 E2E!

    对于 SN650x 系统, 变压器选择会对排放产生重大影响,因为在转换过程中,变压器的寄生电感和痕量电容的共振产生了排放。

    根据 您的灵活性,我们有几个选项可以帮助您减少排放,如下所述:

    • 如果可能,减小负载电流
    • 使用泄漏电感规格较低的变压器。 变压器供应商通常可以根据需要修改现有的客户部件号
    • 修改缓冲器电路。 减震器电路的计算方法如 如何减少推挽隔离电源(slla566a)中的排放所述,这些值 可以调整以进一步减少排放,例如通过增加减震器电容。  
    • 我们强烈建议在排放敏感型应用中使用 SN6505A,因为它提供扩频调制,较慢的默认切换频率和较慢的切换转换转换速率,所有这些都可以减少传导和辐射的排放。 其尺寸和引脚与 SN650501非常相似,变压器 V-t 产品必须足以与 SN6505A 一起使用。

    辐射可能不是单独来自 SN6501子电路,为 Vcc 或 SN6501周围的其他开关元件供电的 DC/DC 转换器可能会导致故障频率。 请测试没有 SN6501电源的系统,以测量 SN6501周围的电路对辐射的影响程度,并相应地解决这些问题。

    我会将此主题标记为已关闭,因为我们将在脱机状态下继续此对话。


    谢谢你,
    曼努埃尔·查韦斯