This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7240A:ISO7240的最大输出电容器

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1085614/iso7240a-max-output-capacitor-for-iso7240

部件号:ISO7240A
“线程”中讨论的其它部件:ISO7240

您好,

我尝试使用 R,C 和二极管构建上升边缘延迟(见下文)。 当 ISO7240输出从高变为低时,我可以看到电容器中的高吸收电流。

此应用中的最大输出电容值是多少? 输出阻抗是多少,这样我可以估计瞬态电流?

谢谢,

Kaiyu   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好凯宇,

    感谢您的帮助。

    ISO7240A 的输出最适合驱动逻辑 CMOS/TTL 输入。 在输出端连接大负载电容可能会影响 ISO7240A 的可靠性,因此,我们不建议在输出端连接大电容器。 我们认为小于100pF 的值仍然有效,但只要有可能,我们建议尽量减少该值。

    [引用 userid="500970" url="~ë/support/solution-group/isolation/f/isolation-forume/1085614/iso7240a-max-output-acum-for-iso7240"]输出阻抗是什么,这样我才能估计瞬态电流?

    150Ω 引脚的源阻抗将介于50 µ A 之间。 尽管输出引脚可以输出更高的电流,但我们建议平均电流保持在数据表中所述的<4mA。

    如果你有任何疑问,请告诉我,谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥