This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742:ISO7742DW

Guru**** 2604525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1085580/iso7742-iso7742dw

部件号:ISO7742

您好,

对于我们的内部项目,我们使用 ISO7742DW 四通道数字隔离器。 请查看随附的示意图,如果有任何意见,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shreehari,

    感谢您的帮助。

    示意图看起来不错。 我假设 VCC1和 VCC2的0.1µF 电容器都将放置在距离引脚2毫米的范围内,如数据表电源建议中所述。 如果尚未考虑这一点,请确保这些建议得到实施。 谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥