This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6760:ISO6760

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7762DWEVM, ISO7760, ISO7762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1086079/iso6760-iso6760

部件号:ISO6760
“线程”中讨论的其它部件:ISO7762DWEVMISO7760ISO7762

您好 TI,

请帮我找到采用相同引脚和相同封装/箱的 ISO6760FDWR 替代产品。

我在设计中使用过这款产品,现在已经缺货了。 不幸的是,我不能改变 PCB 设计,所以我需要用精确的引脚替换。

即使有一个评估板,我可以从该芯片上除焊,也可以。  

谢谢,

曼齐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mamzi,

    感谢您的联系,并对缺货情况感到抱歉。

    我们拥有与 ISO6760FDWR 引脚兼容的 ISO7760FDWR。 不幸的是,由于大多数隔离器的需求量很大,即使是 ISO7760FDWR 也已缺货。
    我建议您通过单击订购部分中的“可用时通知我”选项来订阅产品可用性通知,以便在部件可用时收到通知。

    关于 EVM,我们有 ISO7762DWEVM,它是唯一一个用于6通道设备的 EVM,但 EVM 使用了 ISO7762部件,而不是 ISO7760。 它可能对您的应用程序不有用。 很抱歉。

    如果你还有其他问题,请告诉我,谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助