This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:EN/FLT 引脚的处理

Guru**** 2604185 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1086932/isow1412-treatment-for-en-flt-pin

部件号:ISOW1412

您好,专家,

我对 EN/FLT 引脚的治疗有疑问。
关于“引脚功能”的数据表,TI 解释如下。

*如果 EN 为浮动型,则直流-直流转换器已启用(内部上拉电阻器)

另一方面,根据“图11-3. ISOW14x2的应用电路”,通过4.7K 将该引脚向上拉3.3V。

根据引脚功能,用户似乎可以将此引脚保持为浮动状态,但用户是否可以更好地为该引脚向上拉?

巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Machida-San,

    感谢您的帮助。

    [引用 userid="80765" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1086932/isow1412-treatment-for-en-flt-pin"]*如果 EN 为浮点型,则 DC-DC 转换器已启用(内部上拉电阻器)[/quot]

    您的理解是正确的,该设备具有内部上拉功能,当 EN 处于浮动状态时,该功能将启用该设备。

    [引用 userid="80765" url="~/support/isolation - group/isolation /f/isolation - forum/1086932/isow1412-treatment-for-en-flt-pin"",根据 pin 函数,用户似乎可以将此引脚保持为浮动状态,但用户是否可以更好地为该引脚拉取?
    [/引用]

    内部上拉电阻器的电阻值通常较高,以将功耗降至最低。 因此,通常建议也从外部拉出针脚。 因此,在这种情况下,我们建议您通过一个上拉电阻器从外部拉起 EN 引脚。 10kΩ 推荐的典型值是4.7kΩ,但它可以介于1kΩ 到之间。 谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rao-San 您好,

    感谢你的回复。
    我有两个问题。

    问题1. 您是否可以显示 EN/FLT 引脚的近似内部上拉电阻器?
    问题2. 您为什么会推荐外部上拉? (是否从外部噪音的角度看?)   

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Machida-San,

    请在下面找到我的意见。

    1. 请参阅 ISOW1412数据表中标题为“设备 I/O 架构”的第10.8节。 本节列出了包括 EN/FLT 引脚在内的所有输入和输出引脚的示意图。 我将在下面复制以供您参考。 如示意图所示,内部上拉为550kΩ Ω。
    2. 正如我前面提到的,内部上拉电阻器的值很高。 高值上拉是弱上拉,因此外部噪音更容易影响针脚。 因此,建议使用更强的外部上拉,以驱动引脚更强。4.7kΩ Ω 电阻器足够强,可以将引脚保持在足够高的位置,以防止噪音。

    如果你还有其他问题,请告诉我,谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥