This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7310FC:引脚3连接

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7310C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1087160/iso7310fc-pin-3-connection

部件号:ISO7310FC
“线程:ISO7310C”中讨论的其它部件

是否需要将引脚3连接到 VCC1,或者是否可以将其保持浮动。  

如果需要将其连接到 VCC1,则 VCC1去耦电容器应位于最接近的引脚,引脚1或引脚3。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Mhal,

    感谢您的发帖,欢迎光临 E2E!  

    ISO7310C 的引脚1和引脚3内部连接,因此只要引脚1连接到 Vcc1,引脚3就可以保持浮动。 如果引脚3和引脚1都连接到 Vcc1, 我们建议将去耦电容器连接到引脚1,并将它们放置在 PCB 布局中引脚的2mm 范围内。

    如果您有任何其他问题,请告知我们。


    谢谢你,
    曼努埃尔·查韦斯