This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7731-Q1:启用电压保持

Guru**** 2683945 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1087800/iso7731-q1-enable-voltage-treshold

部件号:ISO7731-Q1
“线程”中讨论的其它部件:ISO7731

在我正在处理的应用程序中,我想使用主侧控制器的软启动(RC)针脚启用数字隔离器。 为此,我将对数字隔离器的启用电压阈值感兴趣。 根据数据表,输入电压保持通常为0.6 x Vin。 这是否也适用于启用引脚? 还是仅适用于调节器输入通道针脚?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Geert,

    感谢您的帮助。

    数据表中引用的输入阈值表适用于所有输入针脚(包括 EN 针脚)。 因此,您也可以考虑使用0.6*VCCx (典型)作为 EN pin 的答案。

    我还想指出,这些是逻辑输入引脚,其中有效输入信号大多接近0V (低)或3.3V/5V (高)。 因此,输入阈值将会稍微放松(有一些变化),以保持设计简单。 如果您的应用程序需要阈值不存在此类变化,我建议您单独使用比较器。 如果输入阈值的这种变化不是问题,您可以继续使用 RC 直接与 ISO7731配合使用。 谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥