This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOS141-SEP:数据表(日期为2021年5月)第33页可能错误

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOS141-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1088287/isos141-sep-datasheet-dated-may-2021-page-33-is-probably-wrong

部件号:ISOS141-SEP

尊敬的 TI

我们计划在 一个空间项目中使用 ISOS141-SEP。 但是,数据表中所述(日期为2021年5月)的推荐土地模式存在一些混淆。 数据表中有两个绘图集。 第32页和第40页显示的软件包大纲相同,但第33页显示 了名为 D0008A 的示例主板布局,这是一个8导联绘图。  

您能否确认第41页上名为 DBQ0016A 的示例板布局图对于 ISOS141-SEP 是正确的 ,第33页错误地将其放入数据表中?

谢谢,致以诚挚的问候

托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,托马斯,

    感谢您与我们联系,让我们了解 ISO141-SEP 数据表第33页上的 D0008A 图纸。
    您的理解是正确的,8导联封装大纲 D0008A 不正确,并错误地出现在数据表中。 很抱歉。 我们将继续并消除这种情况。

    您在第41页看到的示例板布局是准确的,您可以将其用于 PCB 布局。 谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥