This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6762:可靠性数据样本大小确认

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1088066/iso6762-reliability-data-sample-size-confirmation

部件号:ISO6762

您好,

我希望确保在 TI 可靠性数据表中正确解释这些列。 能否确认我的解释是否正确?

对于 TC 和 THB 负荷,在负荷水平测试了25个单独的批次,其中至少有3个单独的零件,并通过了功能测试? 那么至少测试了75个零件?

 e2e.ti.com/.../ISO6762DWR.pdf

谢谢你,

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,

    欢迎参加 TI E2E 论坛,并感谢您对 ISO6762的关注。

    您对至少75台测试设备的理解是正确的。 SS/Lot 是每批次的样本大小,在本例中,该大小表示每批次的样本大小为25个单位。 最小批量数量是用于测试的最小批量数量。 因此,它是3个批次,每个批次包含25个样本,结果总共测试并通过了75个单位。

    如果你还有其他问题,请告诉我,谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥