This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 确认是否执行了锁扣测试(P/N:ISO6760FDWR)

Guru**** 2608855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1087747/confirmation-of-whether-or-not-the-latch-up-test-is-conducted-p-n-iso6760fdwr

大家好,你好。

部件号:ISO6760FDWR
资格摘要没有提到“锁扣”测试的结果。
请告诉我是否进行了闩锁测试。

此致,
山田米吉(Satori-SPT)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山田山(Yamada-San),您好!

    感谢您发布到 E2E! 我认为这里有一个与 我们关于 ISO7740FDBQR 的主题类似的问题 ,其中某些  ISO 设备的锁存结果不会在线显示。  请允许我研究一下这一点,并在下周初之前跟进。


    谢谢你,
    曼努埃尔·查韦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山田山(Yamada-San),您好!

    根据我们的数据,ISO6760FDWR 在   资格认证方面超过了 JESD78的闩锁。 此处也存在类似问题,如 上所述,某些 ISO 设备的锁存结果不会在线显示。

    如果您有任何其他问题,请告诉我们。


    尊敬,
    曼努埃尔·查韦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔-桑,您好!

    请在资格总结中显示“总结”测试结果吗?
    它将在何时显示?
    因为有必要向客户解释和提供证据。

    另外,请告诉我测试条件。
    测试是否同时进行 I 测试和过压测试? 还有事吗?

    此致,
    山田米吉(Satori-SPT)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山田山(Yamada-San),您好!

    我没有关于 TI.com 何时会得到纠正的估计,因为这是一个影响许多 TI 器件的问题。  根据 JESD78,我们在资格总结中只能分享通过结果,因此这应该足够了。


    谢谢你,
    曼努埃尔·查韦斯