This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:ISO1212

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1087944/iso1212-iso1212

零件号:ISO1212

您好,

请为我们提供完整的电气参数详细信息,例如  - IOH,IOL,VIH,VIL,VOH,VOL,IIH,IIL用于ISO1212。

此致

Kaushik  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaushik,

    感谢您与我们联系并对ISO1212感兴趣。

    ISO1212在SIDE1上具有逻辑I/O (OUTx和EN),由VCC1供电,而Side2具有现场数字输入(INX)。 这两侧的I/O规格不同,请确认您指的是哪一侧规格?

    数据表已共享与这些I/O相关的必要规范,您能否详细说明您正在查找的其他信息? 谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaushik,

    您能帮我回答我在上一篇文章中提出的问题吗?以便我能更好地帮助您吗?
    如果您已经在数据表中找到了答案,请告诉我,以便我可以继续并将此帖子标记为已关闭。 谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaushik,

    我希望您已通过数据表找到问题的答案。 我将继续并将其标记为已关闭,如果您对其他主题有疑问,请立即创建新帖子。 谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao