This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6742:EN引脚左开...

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO6742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1089410/iso6742-left-open-for-en-pin

部件号:ISO6742

尊敬的先生:

我想替换ADUM1412,ISO6742是P2P,CTRL1/2除外,它们是ISO6742上的EN引脚。

在客户设计中,CTRL引脚现在是常闭。

如果EN引脚是ISO6742的N.C,我可以知道是否有任何问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    感谢您与我们联系。

    是的,EN引脚可以保持未连接/浮动。 ISO6742应该不会有任何问题。 谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao