This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B-Q1:推拉式和MCU在同一导轨上

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505B-Q1, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1088325/sn6505b-q1-push-pull-and-mcu-on-same-rail

部件号:SN6505B-Q1
主题中讨论的其他部件: TCAN1.1623万-Q1TCAN1.1625万-Q1SN6505B

大家好,

在配有CAN SBC (如TCAN1.1623万-Q1)的ECU中,SBC电源SN6505B-Q1 (3.3V)和MCU是否可以在同一导轨上?

另一种是TCAN1.1625万-Q1,具有5V至SN6505B-Q1的电压,以及LDO以执行MCU的3.3V电压,但这是额外的LDO。

您是否有一些见解? PushPull输出为未调节8-16V,15mA电流

此致,

Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antoine,您好!

    感谢您发布到E2E! SN650x器件可以连接在共享输入电源导轨上,SN6505的推荐操作范围支持3.3V或5V输入,因此两种选项都可用。

    只要输入电源能够提供足够的电流来为隔离的15mA负载,SN6505,变压器和MCU供电,就不会出现任何问题。 请确保将0.1uF - 1uF的去耦电容器连接到SN6505 Vcc引脚并放置在其附近,将大约10uF的去耦电容器连接到 隔离变压器的初级侧中心抽头引脚并放置在其附近。

    如果我们可以提供任何其他信息,请告知我们。


    谢谢!
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel,您好!

    谢谢,我很有兴趣了解SN650x 5V-5V的效率曲线,低输出电流额定值,例如30或50mA范围:您有这样的数据吗? 我也有兴趣了解这些3.3V至5V转换的数据,相同的输出电流为30-50mA。

    绝缘额定值为2500Vrms。我认为Wuerth变压器对于本练习来说非常适合。

    这将有助于说服客户CAN SBC有提供PushPull Stage和MCU的空间。

    此致,Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antoine,您好!

    感谢您的跟进。

    SN6505器件(具有3.3V至3.3V,5V至5V和3.3V至5V变压器)的效率曲线包含在 其数据表的典型特性部分中。 以下是几个示例:

    5V至5V


    3.3V至5V:


    由于我们没有每个商用变压器的数据,因此如果客户想要评估附加或特定变压器部件号,我们建议他们订购 SN6501SN6505BSN6505A EVM并更换该变压器。


    谢谢!
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel

    谢谢,这正是我要查找的数据! 我找不到这些数据表:我正在使用此 页面,但我一直在获取变压器封装和高级规格,如直流电阻和电感...而不是详细的应用曲线。

    请您引导我查看这些数据表吗?

    此致,Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antoine,您好!

    我很高兴这正是您要找的! 并非所有变压器数据表都包括输出效率和电压与负载电流曲线,就像此 Bourns数据表此PCA数据表 一样。

    以上显示的图像是从SN6505B数据表中捕获的,可在此处(PDF)和此处(html)找到。


    如果有更多我们可以帮助的信息,请告诉我


    尊敬的,
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel,您好!

    非常感谢,这就是我所需要的一切

    此致,Antoine