This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB111DWEVM:ISOUSB111DWEVM - PCB设计板文件请求

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB111DWEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1087715/isousb111dwevm-isousb111dwevm---pcb-design-board-file-request

部件号:ISOUSB111DWEVM

请提供 ISOUSB111DWEVM的PCB板布局文件。

这样,我们就可以根据此参考进行新的设计。

正在等待您的快速响应

谨致问候,

Rajeswaran R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rajeswaran,

    感谢您的发帖,欢迎使用E2E!  请给我们大约一天的时间来跟进 ISOUSB111DWEVM的原理图和PCB设计文件。


    尊敬的,
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将等待您的宝贵信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rajeswaran,

    下面是ISOUSB111DWEVM的EVM原理图和PCB文件。

    示意图:
    e2e.ti.com/.../INT132A_5F00_EVM.SchDoc

    PCB布局:
    e2e.ti.com/.../INT132A_5F00_PCB.PcbDoc

    请将此文件和EVM用户指南中的文件用作您的设计参考,并告知我们是否有任何我们可以帮助您的其他信息。


    尊敬的,
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于组织的互联网政策,我无法下载您共享的文件。

    请您通过电子邮件共享这些文件。

    我的电子邮件ID是rajeswaran.r1@tcs.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rajeswaran,

    当然! 我已通过电子邮件将文件发送给您。


    尊敬的,
    Manuel Chavez