This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:隔离器I2C IC检查

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1088571/iso1640-isolator-i2c-ic-check

部件号:ISO1640

尊敬的团队:

我有一些隔离器ISO1640问题。

ISO1640规格引脚8为常闭。

 如果引脚8连接至GND有一些风险?  

非常感谢,

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    感谢您与我们联系。

    NC引脚未内部连接,因此可以将其连接到GND引脚,没有风险。 谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao