This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7844:ISOW7844DWE的输入电压状况

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1089642/isow7844-input-voltage-condition-of-isow7844dwe

部件号:ISOW7844

您好,

我正在设计使用ISOW7844DWE的电路。
电压钳电路连接ISOW7844DWE输入(INX),以钳制30伏外部输入电压产生的5伏电压。
此电压钳电路由100kohm限流电阻器和两个钳位二极管组成(其中一个二极管连接到VISO,另一个二极管连接到GND2)。
此电压钳电路的输出电压近似于VISO + 0.6V。


ISOW7844DWE输入电压的绝对最大额定值是数据表上的"VISO + 0.5V (3)"。
注释(3)的内容是"此值取决于引脚位于VCC还是VISO侧。 I/O针脚处的最大电压不应超过6V"
我想检查ISOW7844DWE输入电压VISO + 0.6V是否存在问题。

此致,
网格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网格,

    感谢您发布到E2E! 建议不要使用高于VISO的输入电压,因为下面所示的输入引脚的保护结构可能会出现正向偏压,并且由于其设计不是为了吸收高电流或连续电流而损坏:



    VISO + 0.6V在VISO + 0.5V最大额定值上不是很高,尤其是在有限的输入电流(如本例中)下,因此可能不会立即损坏设备。 但是,由于这甚至略高于绝对最大额定值,因此如果以这种方式操作,我们无法保证设备在其使用寿命内的可靠性或性能。

    如果您有任何其他问题,请告知我们。


    谢谢!
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Manuel

    感谢您的回复。

    您的回复对我很有帮助。

    为了符合额定电压,我将使用齐纳二极管代替两个开关二极管。

    此致,

    网格