This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7221M:作为SI8422BB-D-ISR的P2P引入替代方案?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721, ISO6721, ISO7421, ISO7821, ISO7421E-Q1, ISO7021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1090674/iso7221m-p2p-drop-in-alternative-to-si8422bb-d-isr

部件号:ISO7221M
本主题中讨论的其它部件:ISO7721ISO6721ISO7421ISO7521ISO7821ISO7421E-Q1ISO7021

团队,

https://www.skyworksinc.com/en/products/isolation/si84xx-digital-isolators/si8422bb-is
我们的交叉参考工具列出了ISO7721和ISO6721as插入式替换件:
https://www.ti.com/cross-reference-search/singlepart?searchTerm=SI8422BB-D-ISR

-另一个ISO7x21也可用作插入式替换件?
       ISO7821,ISO7721,ISO7521,ISO7421,ISO7321,ISO7221,ISO7021,ISO6721
-例如,是否可以选择ISO7221/A/B/C/M?

在交叉引用中列出较旧的设备也是有意义的,因为其中一些设备在TI.com库存中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,AnBer:

    感谢您发布到E2E! 8引脚"D"封装中的ISO7721和ISO6721是 SI8422BB-D-ISR的插入式替代产品。  只要满足客户的隔离和其他性能要求,我们的大多数2引脚ISOxx21设备都可用作替换件。

    ISO6721,ISO7721,ISO7321,ISO7021,ISO7221, ISO7421及其大多数汽车同类产品可按此处所列顺序推荐作为更换选件。 唯一的例外是8引脚"D"封装中的ISO6721"R",其引脚配置与其它引脚配置不同。  ISO7821,ISO7521和ISO7421E-Q1在"D"封装中不可用。  

    感谢您提供有关将旧零部件列为交叉参考的反馈。 我将与我们的营销团队分享这一信息。

    如果我们可以提供更多信息,请告知我们。


    尊敬的,
    Manuel Chavez