This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432:PROFIBUS模式的ISOW1432 Vdd范围

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW1432, PROFIBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1090654/isow1432-isow1432-vdd-range-for-profibus-mode

部件号:ISOW1432
主题中讨论的其他部件:Profibus

大家早上好。

我对ISOW1432设备的PROFIBUS模式有疑问。

如果我要使用此模式(PROFIBUS),

除了将模式引脚连接到Visout之外,我是否还强制将Vdd引脚以5伏的电压供电?

或者PROFIBUS也可以在Vdd设置为3.3V时工作吗?

此致,Luca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luca,

    感谢您与我们联系。

    如ISOW1432数据表的表10-1所述(也复制如下),VDD = 3.3V,与VISOOUT短路的模式是无效操作。 设备不支持此增压电压配置。 当VISOOUT设置为5V时,VDD必须为5V。

    我希望这能回答您的问题,谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,完美的!!