This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7844:EMC问题

Guru**** 2867120 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7844, ISOW7744, ISOW7743

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1090265/isow7844-emc-questions

部件号:ISOW7844
主题中讨论的其他部件: ISOW7744ISOW7743

您好,

我们最初使用ISOW7844的竞争对手来开发一个新项目,并看到了与图3中所示类似的排放峰值 。SLLA368C。 因此,我们正在考虑更改为ISOW7844,并提出以下问题:

根据 SLLA368C,如果可能,请使用3.3V输入电源。 目前,我们的设计为5V输入/ 5V输出。 如果将其更改为3.3V输入/5V输出,EMC是否更好? 或者只有3.3V输入/3.3V输出才能得到改善?

SLLA368C建议使用层间拼接电容,但我们在使用此策略时会遇到困难,但仍然 满足医疗设备要求的隔离距离要求(IEC 6.0601万-1),但我们可以沿电路板边缘应用拼接通孔。 但是 ,我在SLLA368C中看不到关于此缓解方法的很多解释,而只是在图6中看到了一个注释。 请告诉我,这也很有帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lei,

    欢迎来到TI E2E论坛!

    感谢您联系并分享与您的问题相关的详细信息。

    如果7844如果将其更改为3.3V输入/5V输出,那么EMC会更好吗? 或者,只有3.3V输入/3.3V输出才能得到改善?[/QUOT]

    3.3V至3.3V将产生最佳辐射效果,而3.3V至5V将主要类似于5V至5V。 因此,如果您的应用中有3.3V至3.3V的选项,我们建议您仍使用3.3V至3.3V。

    使用缝线的辐射排放改进非常小,因此对这种方法的重视不大。

    ISOW78xx是我们的第一代ISOW设备系列,而现在我们拥有第二代ISOW77xx系列。 ISOW77xx的性能明显优于ISOW78xx,尤其是在辐射排放方面。 尽管ISOW78xx和ISOW77xx不兼容引脚,但我们建议客户考虑采用ISOW77xx实现良好的排放效果。 ISOW77xx只需使用铁氧体磁珠即可满足大多数应用的排放要求,无需缝合帽。

    https://www.ti.com/product/ISOW7741

    有关ISOW77xx和ISOW78xx之间比较的更多详细信息,请参阅下面的E2E,谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koteshwar,

    感谢您的评论。  

    我至少需要3个输入通道,因此可以使用ISOW7743或ISOW7744。 但这两个都处于预览状态。 TI是否会提供此阶段的测试样本? 如果是,您或当地的FAE能否通过电子邮件联系我,讨论详细的交付时间?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lei,

    感谢您的意见。

    是的,即使在预览状态下,也可以请求或订购设备样本。 请在ISOW7744产品页面的订购部分提出您的请求。 我还将复制下面的直接链接,供您快速参考。 如果还有其他问题,请告诉我,谢谢。

    https://www.ti.com/product/ISOW7744#order-quality


    此致,
    Koteshwar Rao