This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7240CF:兼容性

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7240CF, ISO7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1091048/iso7240cf-compatibility

部件号:ISO7240CF
主题中讨论的其他部件:bq2.46万ISO7041

您好,

你好。 我有一位客户正在与BQ2.46万合作。 请参阅以下他的查询以供参考。 非常感谢。

我对ISO7240CF和ISO6740F/ISO7740F部件7740部件之间的插入式兼容性有技术问题。 我们希望在当前的主板设计中替换ISO7240CF,我只是想确认使用ISO6740F或ISO7740F将是一种合适的替代产品,而无需修改PCB布局。

我还应该提到,我们在ISO7240CF上始终将DISABLE和CTRL引脚设置为LOW (低)。

此致,

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray Vincent:

    感谢您发布到E2E! 通常,我们的数字信号隔离器具有引脚到引脚的兼容性,并且在产品系列中功能相似,但ISO7240CF是一种独特的设备,因为它包括"禁用"和"CTRL"引脚,这些引脚应在正常操作时被拉低。

    其它ISOxx40设备的引脚7和引脚10位置都有“启用”引脚,这些引脚应拉高,以便正常设备操作。 因此,ISO6740F和ISO7740F不适合替换,除非修改印刷电路板,将EN引脚连接到高位或使其保持浮动状态。 如果未使用"D"通道,则ISO7041与占地面积兼容,不会出现"启用"引脚设置过低的问题,但"D"通道与ISO7240CF相反。

    我希望这能回答你的问题。


    谢谢!
    Manuel Chavez