This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7221M:是否确认VIH最小/最大规格?

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721, ISO7720, ISO7221M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1090651/iso7221m-confirmation-for-vih-min-max-specification

部件号:ISO7221M
主题中讨论的其他部件:ISO7721, ISO7720,

团队,

ISO7220/ISO7221数据7221数据表显示:
1) VIH最小值/最大值:
 第1页-> M选项设备具有CMOS VCC/2输入阈值,没有输入噪声滤波器和额外的传播延迟。
 第8页-> ISO722xM:VIH 0.7  Vcc
哪一项是正确的?

2) VOH/VOL:
 第11页->请确认数据表中列出的所有ISO7720/ISO7721均7721均具有相同的VOH/Vol规格吗?

提前感谢!

答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,AnBer:

    感谢您与我们联系。

    Dan Chen 说:
    ISO7220/ISO7221数据7221数据表说明:
    1) VIH最小值/最大值:
     第1页-> M选项设备具有CMOS VCC/2输入阈值,没有输入噪声滤波器和额外的传播延迟。
     第8页-> ISO722xM:VIH 0.7  Vcc
    哪个是正确的?[/QUOT]

    很抱歉混淆了。 您所指的第1页和第8页上的两个陈述是相同的。 CMOS输入的实际阈值将在VCC/2左右,而VIH不是输入阈值,而是我们建议用户在输入处应用的最小电压,以将其视为有效的高输入。即, 我们建议用户在输入处至少应用0.7 * VCC,以将其视为有效的高输入。 大多数与ISO具有相同VCC电压的数字设备在给出0.7 VCC*VCC为高电压时不会有任何问题。

    Dan Chen 说:
    2) 7221 m H/Vol:
     第11页->请确认数据表中列出的所有ISO7720/ISO7721具有7721具有相同的VOH/Vol规格吗?[/QUOT]

    VOH和VOL取决于VCC和IOH / IOL,并在数据表中相应指定。 这些规格适用于ISO7720和ISO7721的所有通道。 谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Koteshwar:
    您说:
    "VIH不是输入阈值,而是建议 用户在输入处施加的最小电压,将其视为有效的高输入。即,我们建议用户在输入处至少应用0.3 * VCC,将其视为有效的高输入"

    数据表第8页提到ISO722xM 作为有效高输入的推荐操作条件:  VIH MIN = 0.7 * Vcc。
    但这与您的回答“输入时0.3 * Vcc视为有效高”不匹配。  在数据表中的哪个位置可以找到您的有效高输入的0.3 Vcc语句?

    所以,如果我使用5V的ISO7221M电源,我是否可以使用具有3.3V输出的MCU来控制ISO722xM输入?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,AnBer,Ulf,

    抱歉,我的回复中出现打字错误。 我想将VIH(min)称为0.7 VCC,而将它误键入为0.3 VCC. 我在原答复中也作了更正,以便阅读这些帖子的其他人读出正确的值。

    因此403.9432万因此,如果我使用5V用于ISO7221M电源,我是否可以使用具有3.3V输出的7221 m 来控制输入[ISO722xM?]

    为了使MCU和ISO722xM可靠地交互,它们都需要使用相同的电压水平供电。 当您测试具有3.3V和具有5V的ISO722xM的MCU时,您可能会看到一些典型的样品在实验室测试条件下工作正常,因为阈值接近实际应用的电压,但在温度和样品之间不能保证此类操作。

    如果您有任何问题,请告诉我,谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao