This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:ESD能力与阻抗

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1091370/iso1042-esd-capability-vs-impedance

部件号:ISO1042

客户现在正在工业应用中使用ISO1042。他们想知道ESD功能是否与其在设备每个引脚上的输入阻抗相关?

例如,输入阻抗越高,ESD抗扰性越高? 这两种情况的线性行为是吗? 如有可能,请分享。 非常感谢。  

此致

Brian W  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    感谢您发布到E2E! 不同引脚的ESD性能不一定与其输入阻抗相关,因为每个引脚可能具有不同的ESD结构。 我们保证每引脚的额定值,无论阻抗值如何,如下面复制的ISO1042数据表摘录所示:



    请注意,这些HBM和CDM性能等级不能保护设备免受系统级ESD测试的影响,如IEC ESD冲击。 如果客户的CAN总线需要承受IEC ESD冲击,ISO1042具有广泛的共模和CANH / CANL绝对电压额定值,便于选择系统级ESD保护组件。 如何设计具有正确总线保护的隔离CAN系统(SLLA419) 应用报告中描述的步骤和示例可帮助我们的客户根据需要选择合适的IEC ESD保护设备。

    如果客户有任何其他问题,请告知我们。


    谢谢!
    Manuel Chavez