This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:ISO3082零件已燃烧

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1089729/iso3082-iso3082-part-burnt

部件号:ISO3082

您好,

根据 以下图片,我们遇到了ISO3082部件故障  

下面是我们的示意图。 我们需要了解 关键客户的根本原因。 我不知道这将如何失败。 您是否在我们的示意图中看到任何错误值或可能燃烧设备的任何内容?

让我们知道您需要哪些数据,以便我们为您提供这些数据。

希望很快能收到您的回复。

谢谢!

诺曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Norman,

    很遗憾听到此问题。

    原理图看起来不错,没有什么问题。 请通过以下信息帮助我们调试问题。

    1. 请您确认在任何特定测试期间是否发生损坏? 如ESD或其他EMC?
    2. 什么是失败签名? 请分享每个引脚相对于其本地GND的电阻,即VCC1侧引脚相对于GND1,VCC2侧引脚相对于GND2。
    3. 另请分享PCB布局以供审核。
    4. 测试了多少个样本,失败了多少个?


    此致,
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koteshwar,

    请参阅以下内容:

     1.请您确认在任何特定测试期间是否发生损坏? 如ESD或其他EMC?

    Norman:未进行ESD或EMC测试。

    2.什么是失败签名? 请分享每个引脚相对于其本地GND的电阻,即VCC1侧引脚相对于GND1,VCC2侧引脚相对于GND2。

    Norman:一旦有电阻检查可用,我们就可以提供电阻检查。

    3.也请分享PCB布局以供审核。  

    诺曼: 我不能在这条线中附加图片

    4 ,测试了多少次,失败了多少次?

    Norman:共12次使用,2次未通过相同的燃烧标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Norman,

    感谢您分享您的意见。

    3082 burn/4035990#4035990"]</s>403.599万 403.599万

    3.也请分享PCB布局以供审核。  

    诺曼: 我不能在这条线中附加图片

    [/引述]

    请参阅以下描述如何附加图像或文件的2个常见问题帖子。

    https://e2e.ti.com/support/site-support-group/site-support/f/site-support-forum/101.6585万/faq-easy-way-to-insert-screen-snippet-or-image-into-post

    https://e2e.ti.com/support/site-support-group/site-support/f/site-support-forum/76.1619万/faq-how-do-i-attach-a-file-or-link-to-my-post

    3082 burn/4035990#4035990"] Norman403.599万 Norman:403.599万:我们可以在电阻检查可用时立即提供。

    我期待收到这些数据,谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koteshwar,请参阅引脚到引脚电阻测量值以供参考。 请就可能的原因给出建议。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Norman,

    感谢您分享受损设备的电阻测量值。

    我可以看到VCC2和GND2引脚之间存在短路,而所有其他引脚的电阻看起来都很好。 如果VCC2 (+5V轨)上存在任何高电压瞬变,或者稳压大于6V,则会发生这种情况。 可能是+5V电源产生了此电压,或者其他部分正在向+5V电压轨添加此类瞬态电压。

    除此之外,我想不出有任何其他可能导致VCC2/GND2缩短的情况。 要验证这一点,您可能需要测试具有单独VCC2源的更多设备。 您还可以在示波器上监控VCC2,将其设置为单触发模式,以便在所有测试期间电压超过6V时触发。 这可能会帮助您捕获瞬态并相应地采取措施来解决它。

    请务必按照以下步骤找出问题的根本原因,并告知我们您的观察结果。 我将继续并将此主题标记为"已关闭",但您也可以在完成测试后回复此问题,或者您也可以创建新帖子。 谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao