This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1050DW VDE强化隔离报告

Guru**** 2601485 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1091278/iso1050-iso1050dw-vde-reinforced-isolation-report

零件号:ISO1050
主题中讨论的其他部件: ISO1042

正如我们所知,ISO1050DW具有基本和强化认证。 但我在TI.com中找不到VDE强化隔离报告。 我的客户需要通过安全认证。 您能将报告分享给我吗? 谢谢

Br, Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gary:

    感谢您与我们联系。

    ISO1050经过TVU,CSA和CQC的强化隔离认证,而VDE仅将该设备认证为基本隔离设备。 不同的认证机构对设备的认证要求不同,这是认证差异的原因。 请参阅ISO1050数据表中的表6,了解有关认证的更多详细信息(也复制在下面)。

    请务必与客户分享此信息,并查看这是否足以让他们通过安全认证。 如果客户需要VDE强化认证,我们建议他们考虑采用ISO1042,该产品也可提供与VDE的强化隔离。 如果您有任何疑问,请告诉我,谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao