This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1450:请推荐一个部件用于隔离RS232接口

Guru**** 2965860 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7742, ISOW7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1091152/iso1450-please-recommend-a-part-for-isolate-rs232-interface

零件号:ISO1450
主题中讨论的其他部件:ISOW7742, ISOW7842

您好,先生:

我们正在搜索隔离RS232接口,我们的竞争对手是 ADM3251EARWZ。

我们是否有替换 ADM3251EARWZ的解决方案?

请提供您的建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Statham:

    感谢您与我们联系。

    我们目前没有针对RS-232接口的集成隔离解决方案,而是有一个离散解决方案。 请参阅下面的参考设计,该设计使用两个设备实施隔离的RS-232解决方案。 我们现在拥有第二代ISOW设备,因此我建议您使用ISOW7742代替ISOW7842。

    http://www.ti.com/tool/TIDA-0.123万

    如果您有任何疑问,请告诉我,谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao