This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7843:ISOW7843 PSpice型号

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7741, ISOW7843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1091624/isow7843-isow7843-pspice-model

部件号:ISOW7843
主题中讨论的其他部件:ISO7741

您好,

我想在PSpice for TI程序中运行此信号隔离器。 网站上唯一可用的型号是IBIS型号,我无法在此模拟器上正确打开。

您是否有此组件的PSpice模型?  

谢谢你

Xabi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xabi,

    感谢您与我们联系。

    抱歉,我们目前没有ISOW7843的PSpice型号。 如果您打算评估数据隔离通道,则可能只能将ISO7741 PSpice模型用于评估目的。 ISO7741与ISOW7843的数据通道非常相似,也具有相似的通道配置,即一个方向3个通道,另一个方向1个通道。 您可以在下面的链接中找到ISO7741 PSpice型号。 谢谢。

    https://www.ti.com/product/ISO7741#design-tools-simulation


    此致,
    Koteshwar Rao