This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:出现严重错误时禁用ISO7721

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721, SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1092832/iso7721-disable-the-iso7721-in-the-case-of-a-critical-error

部件号:ISO7721
主题中讨论的其它部件: SN74LVC1G17

大家好,  

请在以下请求中提供建议:

我们希望在设备出现严重错误时禁用ISO7721。

这目前是通过切断芯片高压侧的电源来实现的。 关闭由MCU完成。

我们看到的问题是TX ISO引脚处的电压足以通过电阻器和芯片的内部夹紧二极管为ISO7721供电。

我们希望避免增加TX ISO线路上的电阻,因为这可能会限制我们的传输速度。

 您是否遇到过来自您的客户的此问题? 您是否有任何建议 的解决方案来避免此问题?

谢谢  

一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jan,

    感谢您与我们联系。

    是的,输入在引脚上具有用于ESD保护的旁路二极管,因此,在未应用VCC时,它们最终为设备供电。 目前我们所有的数字隔离器都是如此,我们没有设备可以在未接通电源时接受输入信号。

    这可以通过两种方式来解决。

    1. 断开电源时,也可断开/浮动输入引脚。
    2. 可使用带故障保护输入引脚的缓冲器,即使在断开输入电源且未打开设备时,该输入引脚也能承受输入信号。 SN74LVC1G17是设备示例。

    如果您有任何疑问,请告诉我,谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao