This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1430:如果指定了1 Mbps数据速率,则最佳选择是什么。

Guru**** 2769125 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1430, ISO1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1097063/iso1430-what-is-the-optimal-choice-if-1-mbps-data-rate-is-specified

部件号:ISO1430
主题中讨论的其他部件:ISO1450

您好,

我正在选择一个隔离的半双工RS485收发器,我们要求指定需要1 Mbps数据速率。

我认为ISO14xx系列适合我们的应用。 我从TI网站和其他一些经销商处看到,虽然ISO1450支持的数据速率高于ISO1430,但ISO1430和ISO1450的价格相同。 因此,在我们的情况下,仅需要1 Mbps,考虑到它们的价格相同,我应该在ISO1430或ISO1450之间选择哪一个。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Qingxuan:

    感谢您与我们联系并关注ISO1430。

    如果要求为1Mbps,且预期不会超过12Mbps,我建议选择ISO1430。 ISO1450是一种具有更高输入带宽的更高数据速率设备,因此,最好选择输入带宽最低且高于阻止高频噪声要求的设备。 虽然它可能没有很大的区别,但对于1Mbps数据速率,最好还是选择ISO1430。 谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao