This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1.1898万-2

Guru**** 2598925 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1096968/iso1050-iso11898-2

零件号:ISO1050
主题中讨论的其他部件: ISO1042

大家好,

我     2016和ISO11898 ISO10501.1898万 ISO1050能1050能达到ISO1.1898万-2的标准,但客户觉得不清楚,想知道ISO1050能否达到ISO1.1898万-2-1-1-2-2007?2007?的标准

谢谢!

Nison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nison:

    感谢您与我们联系。

    ISO898-2的前一次主要修订是在2003年。 自2009年发布ISO1050以来,它是根据ISO 1.1898万-2:2003设计的。 2007年,我相信ISO 1.1898万-2没有修订版,但ISO 1.1898万-5:2007引入了低功耗模式。

    对于符合ISO 1.1898万-2:2016且支持CAN FD的设备,我建议客户考虑采用ISO1042。 谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao